This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:磁体和 RJ45 (SGMII)之间 MDI 信号的引脚映射

Guru**** 2895530 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CS, DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/688278/dp83867cs-pin-mapping-of-mdi-signals-between-magnetics-and-rj45-sgmii

器件型号:DP83867CS
主题中讨论的其他器件: DP83867E

您好!

根据 DP83867CS 数据表(SNLS504B)第92页提供的说明、给出了磁性元件和 RJ45之间的引脚映射(附带图像)
通道 A 至引脚1、2
通道 B 至引脚3、6
通道 C 至引脚4、5
通道 D 至引脚7、8

但在第12页提供的 DP83867E SGMII EVM (SNLU209 )原理图上,连接如下所示(图像已附)
通道 A 至引脚7、8
通道 B 至引脚4、5
通道 C 至引脚3、6
通道 D 至引脚1、2

我正在使用 DP83867CS PHY 通过 Kintex-7 FPGA 内部提供的 MAC 实现 SGMII。
在进行中的 PCB 设计中、必须遵循哪些引脚映射?

MDII 信号在 SGMII 中的表现如何? 信道 A/B 是否为传输线路、信道 C&D 是否为接收线路? 在 SGMII 模式下、它们的工作频率是多少?

谢谢、此致
Deepak V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak、您好!

    您的观察结果是正确的。
    数据表将线路直接映射到 RJ45、而 EVM 则相反。 在 EVM 上提供、要将 RJ45连接器安装在 EVM 的顶部、必须反向连接线。 如果您将 RJ45安装在 PCB 的底部、您应该能够将其直接布线。

    为了改变线路的顺序、DP38867提供了硬件搭接选项"镜像"、将通道 A 与通道 D 交换、将通道 B 与通道 C 交换


    在1000M 中、所有4线对都发送和接收数据。

    此致、
    GET