This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF384A:文档已打开

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF384, DS90CF386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/711975/ds90cf384a-documentation-on

器件型号:DS90CF384A
主题中讨论的其他器件:DS90CF384DS90CF386

您好!

我正在查找有关该 IC 电气连接的一些技术文档。 我的意思是:

1)这是电源上的最佳电容值

2) PLL Vcc 的电压范围

3) 3)我能否仅从发送器拉一根导线到该器件的 LVDS 接收器、或通过网络施加一些电阻

通常可以在数据表中找到这些信息、但在本例中不能找到、您能否向我介绍更具描述性的文档?

链路就可以了

谢谢

Ilaria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ilaria、

    本文档第15页和第17页的表5和图9.2应该能够为您提供该器件原理图设计的一些参考: http://www.ti.com/lit/ug/snlu032a/snlu032a.pdf                   

    本文档中介绍的器件实际上是 DS90CF386、它与 DS90CF384几乎相同、不同之处在于它具有更大的吞吐量(2380Mbps 与1800Mbps)和更高的最大像素时钟速率(85MHz 与65MHz)、 但是、我认为您应该能够找到一些有用的信息来帮助您完成任务。 如果您有任何其他问题、请随时返回此论坛或创建新主题。

    此致、

    Jonny