This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83816:DP83816

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83816

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/687057/dp83816-dp83816

器件型号:DP83816

我的客户正在寻求 PCIe 至 MAC 的解决方案。 您能不能建议 DP83816是否可以满足要求或推荐任何新的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,殷明

    这是 PCIe 至 MAC PHY 的唯一部分。 客户可以浏览数据表以检查其是否满足需求。

    此致、
    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们是否有用于 DP83816AVNG-EX 的 Linux 内核4.4驱动程序?
    您还会建议 USB2.0到 MAC 解决方案吗? 谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有关驱动程序、请参阅以下链接。 www.ti.com/.../DP83815-6MACPHYTER-SW

    我们没有 USB 转 MAC-PHY 解决方案。

    此致、
    GET