This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1780:PU/PD 电阻器查询

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/688056/sn65hvd1780-pu-pd-resistor-inquire

器件型号:SN65HVD1780

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们的设计如下所示

我们想知道是否要使用1780的错误安全电路功能、以便移除 R289/R290更好吗? 或者不需要对其进行关注?
谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng、您好!

    感谢您的提问。  

    如果网络中的每个节点使用具有失效防护偏置功能的接收器、您将能够移除 R289和 R290电阻器并依赖于 SN65HVD1780中的集成失效防护偏置。  

    如果总线上的一个或多个接收器没有集成的失效防护偏置、则需要使用这些外部电阻器。  但是、如果您对网络中的每个收发器使用 SN65HVD1780、那么您可以安全地移除外部电阻器、并依靠失效防护功能在每个节点上提供保护。  

    如果 您想详细了解 RS-485失效防护偏置的基础知识、请阅读以下博客文章。

    如果您有任何进一步的疑问、请告诉我。

    此致、

    Max Megee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!!