This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261DEMO:固件如何处理电源故障?

Guru**** 2694875 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/712065/tusb9261demo-how-does-the-firmware-handle-power-fault

器件型号:TUSB9261DEMO
主题中讨论的其他器件:TUSB9261

您好!

在 TUSB9261演示板上、SPI_CS2_GPIO11连接到 TPS2560DRC FAULT2Z、固件将 SPI_CS2_GPIO11配置为输入、但如果发生电源故障、我在固件中找不到任何位置可以处理电源故障? 是否在固件中根本不处理它?

谢谢、

Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    你是对的。  我们有输入、但在代码中未处理、因为 如果 SATA 驱动器未正确通电、则没有良好的恢复机制。   您可以 根据 需要实现功能。  

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    感谢您的快速回答! 我真的很感激!

    Amy