This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0340:LMH0340 LVDS 数据输出

Guru**** 2531960 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0340, LMH0341

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/711989/lmh0340-lmh0340-lvds-data-output

器件型号:LMH0340
主题中讨论的其他器件: LMH0341

你好  

我们使用 LMH0340 和 SD-SDI 视频协议、我们将 LMH0340 LVDS 输出连接到 FPGA Xilinx Spartan-6 XC6LSX9-2tqg144。

在 VHDL 程序中;我们使用27MHz 时钟,当事件 上升沿和下降沿时,我们从 LVDS 获得5位数据。

但是当我们合并5位数据并生成10位数据时,我们看不到  x3FF x000 x000 (数据蒸汽)

请帮帮我。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ehsan、

    您可能是指 LMH0341而不是 LMH0340? LMH0341 5-LVDS 输出对通常连接到 FPGA。

    请在下面注意将5个 LVDS 对转换为10位数据的示例 FPGA IP 加文档的链接。
    www.ti.com/.../broadcast_video_serdes_ip

    此致、、、Nasser