This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD8S300A:何时需要使用8通道 TPD8S300与6通道 TPD6S300

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD8S300, TPD6S300, TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/712068/tpd8s300a-when-would-you-want-to-use-the-8-channel-tpd8s300-vs-6-channel-tpd6s300

器件型号:TPD8S300A
主题中讨论的其他器件:TPD8S300、 TPD6S300、 TPS65982

快速问题。  您能否解释一下您希望使用8通道 TPD8S300与6通道 TPD6S300的用例?  在什么用例中、两个 DP 和 DM 引脚需要各自具有自己的 ESD 保护(即、是否有一个用例、其中 DP 和 DM 引脚需要在电路板上进行电气隔离而不是连接在一起、 因此需要单独的保护)?

谢谢、

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、

    在 TPS65982等器件中、来自插座的 USB2.0信号全部传输到器件。 该器件具有一个多路复用器、可根据电缆方向对其进行多路复用。 有关这些底部 D+/D-引脚可能不同用途的更多详细信息,请参阅 TPS65982(  )的数据表第8.3.4节。

    此致、

    格豪斯