This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN337:RXD 引脚问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/710527/tcan337-rxd-pin-problem

器件型号:TCAN337

您好!

我在具有 STM32 µC 的定制板上使用 TCAN337。 我有大约300块定制板、其中4块板上的板必须更换 TCAN337。 RXD 线为0V 而不是3.3V。

您是否知道问题可能出现在哪里?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    德尔马斯、

    原理图是否可以通过任何方式共享? 如果您尝试在 TXD 引脚上发送信号、RXD 引脚是否响应?

    我想确保这些器件上仍然提供 VCC 引脚、并且 FAULT 引脚的状态是否可以进行检查?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我忘了说。 一开始、所有电路板都可以正常工作。

    但在使用 CAN1或 CAN2并连接/断开后、我遇到了问题。
    我向您发送原理图、我确定 VCC 引脚正常、但我不验证故障引脚、也不在 TXD 引脚上发送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德尔马斯、

    感谢您提供的信息、很高兴知道它们在某个点工作正常、这可能会指向某种 EOS 损坏。 在 CAN1和 CAN2上断开并重新连接时、收发器是否已通电?

    您是说您从未在 TXD 引脚上发送过任何消息、还是说您自发生故障以来没有尝试过这些消息? 请告诉我您是否可以检查 FAULT 引脚和 TXD 引脚的功能。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我认为问题是 EOS 或 ESD。 是当我连接/断开 CAN1或 CAN2时、收发器通电。 但我看不到 VDD 上的扰动电压。

    我没有任何板、没有任何板、我更换了所有板。 因此、在遇到其他问题之前、我无法查看 TXD 和 FAULT 引脚。

    但是、如何保护 EOS 的 CI? 总 线上有一个滤波器和一个 NUP2105LT1G CI 保护。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    德尔马斯、

    您拥有的滤波器和保护二极管应该足够、二极管看起来是针对此应用完美指定的。 您可以向 GND 添加更多的电容来帮助减缓 EOS 事件的上升沿、但您必须小心添加的电容、因为它可能会使 CAN 信号翘曲太多而无法正确读取。

    此致、