This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1228:LMH1228

Guru**** 2536470 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1297, LMH1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/687982/lmh1228-lmh1228

器件型号:LMH1228
主题中讨论的其他器件:LMH1297

你(们)好

 LMH1228/08、LMH1297是否具有电缆检测功能?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moshe、

    LMH1228和 LMH1297没有电缆故障检测功能。 这意味着、当配置为电缆驱动器模式时、这些器件无法检测是否连接了同轴电缆。 这些器件可以检测50欧姆侧的信号、如果50欧姆或主机侧没有信号、则会自动关闭电缆驱动器的电源。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Nasser