This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 USB QC2.0、SD 卡和以太网的 ESD 解决方案

Guru**** 2860250 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E110, ESDS314, TPD8E003, TPD6F003, TPD8F003, TPD2E007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/711535/esd-solution-for-usb-qc2-0-sd-card-and-ethernet

主题中讨论的其他器件:TPD4E110ESDS314TPD8E003TPD6F003TPD8F003TPD2E007

尊敬的团队:

我可以帮您建议以下 ESD 解决方案吗? 谢谢你。

  1. 针对 USB QC2.0的12V ESD 保护。
  2. 用于 SD 卡数据保护的 ESD 解决方案。
  3. 以太网的 ESD 解决方案。

此致、

Polly Chung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您为什么要为 USB 2.0提供12V ESD 保护? Vbus 仅为5V、数据线仅在3.3V 摆动。
    TPD4E110可用于 SIM 卡保护。 此外、由于数据速率非常低、我们的大多数通用 ESD 二极管在此应用中都能正常工作。
    我们用于以太网的全新 ESD 解决方案是 ESDS314。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cameron、

    感谢您的快速回复。
    由于 QC2.0的最大电压可能为12V、因此您可以在 wiki 上找到更多详细信息。 请告诉我我们是否有适合此应用的器件。
    en.wikipedia.org/.../Quick_Charge

    我在 E2E 上搜索 SD 卡保护时遇到的问题。 我发现有一个类似的帖子、但该帖子中的推荐器件是 TPD6F003/TPD8F003/TPD8E003、这是一个具有您的建议的差分解决方案(TPD4E110)。 现在我对使用其中任何一种方法感到困惑,您能不能建议我,哪一种方法是最好的选择,为什么?
    e2e.ti.com/.../490371

    谢谢你。

    此致、
    Polly Chung
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我实际上没有听说过快速充电标准? 您的客户是否使用12V 版本? 我建议 TPD2E007的击穿电压为14V。

    这些器件是 EMI 滤波器、因此它实际上取决于应用。 我建议的器件采用与大多数器件不同的封装、它们更小、有助于 SD 卡应用、因为这些应用非常关注空间。 对于关心噪声的 SD 卡应用、您可以使用任何具有集成 EMI 滤波器的 TPDxFxxx 器件。