This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR820:插入损耗

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR820, DS125BR800A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/711589/ds125br820-insertion-loss

器件型号:DS125BR820
主题中讨论的其他器件: DS125BR800A

你(们)好,先生  

我们的系统结构如下所示  

SoC => 17dB 插入损耗=> DS125B820 => 23dB 插入损耗=> PCIe 卡  

我知道吗

1.您建议在此损失中使用哪种解决方案? 用于 PCIe Gen3的 DS125BR820或 DS125BR800A?  

2. DS125BR820和 DS125BR800A 可以恢复多少插入损耗?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    PCIe 中的这种衰减水平将带来很大的风险。  通道+卡的总损耗接近45dB。  有一个很强的类似功能、只是在该通道中添加 DS125BR820等均衡器将不起作用。

    在大多数 PCIe 应用中、DS125BR820器件的工作效果最佳。   这些器件 可典型地将 PCIe 通道升压~ 10dB。

    如果没有任何"通道内"均衡器、典型的 PCIe Gen3通道将产生~ 22dB 的损耗。

    此致、

    Lee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    "通道内"是什么意思?

    您是否意味着英特尔 PCIe 通道在没有任何中继器的情况下可支持22dB 的损耗? 如果使用我们的中继器可以支持32dB 的损耗,它是否正确?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、使用总损耗大于30-32dB 的 PCIe 链路或通道会有很大的风险。  只有少量的串扰会对系统裕度产生很大影响。

    对于 PCIe、我建议保持通道损耗<或= 32dB。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    由于我们的 MB 具有14dB 的损耗、无法更改 PCB  

    在这种情况下,我是否知道 DS125BR820可支持多少 dB 的损耗?

    SoC => 14dB => DS125BR820 =>dB 损耗=>器件   

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议通道中的总衰减< 32dB。

    ?: <= 18 dB

    此致、

    Lee