This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3412:HD3SS3412RUAT 与 PI3PCIE3412ZHE 的设计审查

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/711851/hd3ss3412-hd3ss3412ruat-vs-pi3pcie3412zhe-design-review

器件型号:HD3SS3412

你(们)好  

 1. HD3SS3412RUAT 能否在 不更改 BOM 的情况下替换 PI3PCIE3412ZHE?  它们是否采用 P2P 和 BOM 2 BOM 设计?   

2.我们能否将 NC 引脚(8、18、42)连接在一起并悬空?   

3. plz 查看原理图并发表评论。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Karl。

    这两款器件具有相同的引脚布局和功能。 NC 引脚可以连接在一起并悬空。

    HD3SS3412在 SEL 上包含一个100K 下拉电阻器。 这不会影响 PCIe 上通常具有10K 上拉电阻的 PRSNT 信号。

    此致、
    Lee