This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:GPIO 事件

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/711897/tps65982-gpio-event

器件型号:TPS65982

我正在通过应用程序自定义工具为 TPS65982制作 FW。

GPIO 事件映射- GPIO #XX -映射事件的设置中有一个事件"存在告示板事件"。

您能告诉我 "现在广告牌活动"的详细规格吗?

输出还是输入? 何时断言?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anderson:

    "当前告示板事件"是一个输出 GPIO 事件、当 TPS65982发送 USB 告示板消息时、该事件将变为高电平

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、

    Eric