This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:数据表规格澄清

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/687704/sn75dp130-datasheet-specs-clarification

器件型号:SN75DP130

您好!

您能否澄清 SN75DP130 VOCM (PP)“输出共模噪声”数据表参数/值? 它表示“HBR2”,但有两个值(20和30mVrms)。

答:RBR/HBR 的这一数值是否应为20mVrms、HBR2的这一数值是否应为30mVms?

B.为什么这列为典型值、但为了满足 VESA CTS 规范、它应该是最大值?

此致、

Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     下面是正确的表格。  

    输出共模噪声是一个信息规范、而不是一个必需的规范。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢图片、非常有帮助。

    为了跟进第二个问题、我们可以参考的文档是否显示不需要共模噪声规格?

    读取 DP 规格、看起来可能需要:

    “VESARegisteredDisplayPortRegisteredPHY 合规性测试规范”,版本1.2b,2012年11月26日
    "3.10.5通过/失败标准
    对于 HBR 和 RBR、测得的交流共模噪声不应超过20mVrms;对于 HBR2、测得的交流共模噪声不应超过30mV。
    (参考 DP 1.2a 的表9-6)”

    此致、
    Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan

    如果向上滚动到 CTS 规范的前一页、在3.10节交流共模噪声的标题下、将显示此测试内容丰富。

    谢谢
    David