This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:带 HD3SS460多路复用器的 TPS65982 PD。

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460, TPS65982
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/708087/tps65982-tps65982-pd-accompanied-with-hd3ss460-mux

器件型号:TPS65982
Thread 中讨论的其他器件:HD3SS460

大家好、团队、

我们将 TPS65982 PD IC 与 HD3SS460多路复用器结合使用。

1) 1)您建议使用哪种配置来同时输出 USB3.1和视频? 当 USB 和视频都工作时、它是否仅分配引脚 D?

2) 2)您建议将哪种电缆用于引脚分配 D? 它是否仅具有全功能 USB Type C 电缆? 还是可以使用 USB-C 3.1电缆?

EVK 的 P.S.链接- http://www.ti.com/tool/TIDA-01243

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您与我们联系。

    您可以从"TPS65982_HD3SS460_DRP_Host_Advanced"配置开始、然后对其进行修改以满足您的要求。

    USB 可与模式 B、D 和 F 中的双通道 DP 共存

    您需要使用全功能 USB Type-C 电缆才能使用 DP 功能。 USB 可与任何 Type-C 电缆配合使用。

    请告诉我这是否有助于回答您的问题! 如果是、请单击 此选项可解决我的问题


    谢谢、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、在接下来的情况下、我们会观察到 HDMI 视频的一些不稳定问题:

    1) 1) MUX 配置为 CD 或 ABCDEF -在 Macbook 端翻转 USB-C 连接器时、视频无法正常工作。

    2) 2) MUX 仅配置为 C -视频工作稳定、即使在翻转连接器的情况下也是如此、但 USB 仅在 USB 2.0模式下工作。

    3) 3) MUX 配置为 BCD -视频工作稳定、即使在翻转连接器的情况下也是如此、但 PD 无法正常工作... MacBook 不收费。

    请支持我们搜索合适的解决方案-我们需要获取视频+ USB3.0 +为 makbook 充电。  我们确实需要一些帮助、因为我们现在已经停止了1500个器件的生产。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Rahul 的快速回复。 但我们仍然需要支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    我假设通过多路复用器配置、您意味着 PD 控制器配置为支持这些 DP 模式。

    由于模式 C 对应于4通道 DP、因此条件2是预期的、因此 USB 3.0将不起作用。 这是因为所有 SS 线路都用于 DP、并且没有剩余线路来建立 USB 3.0通信。

    请向我们提供条件1和3的 PD 日志、以便进一步分析。 您可以使用 LeCroy 来记录日志。

    谢谢、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahul、是的、您绝对是对的、实际上我指的是 PD 芯片、而不是 mux。 遗憾的是、我们目前位于装配线上(已停止)、我们的一侧没有此类设备。 我们可以做些什么来为您提供更多信息? 我们只有300MHz 示波器。

    非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    遗憾的是、您不能仅使用示波器做太多工作、因为我们只能看到信号的转换。 我想要的是一个分析仪、它可以对该信号进行解码、并清楚地显示 PD 级别发生的情况。

    谢谢、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    您使用哪种分析仪型号、我们将尝试用价格更低的型号替代。 然而,我们迄今通过尝试不同的配置组合,进展甚微。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    您可以使用总相位 PD 分析器。

    谢谢、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、非常感谢您的支持。 目前问题已解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    感谢您的更新。

    此致、
    Rahul