This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC8101:OSCin 参数

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPIC8101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/688249/tpic8101-oscin-parameter

器件型号:TPIC8101

问题是,TPIC 中有 OSCin 参数。 该参数在 TPIC 中的作用到底是什么? 我的理解是、即使我们在外部馈入4MHz、如果我们将此参数编程为16MHz、它也应在芯片内进行扩展。 这种理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pranav、

    应设置 OSCin 参数以匹配输入时钟信号。 因此、如果您从外部馈送4MHz、则 OSCin 应设置为4MHz。 然后 TPIC8101会将其缩放到所需的正确内部采样频率。

    但愿这对您有所帮助。 如果您有任何其他问题、请告诉我。