This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2513:识别器件是否连接到 USB 电源

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2513, TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/687980/tps2513-recognizing-whether-a-device-is-connected-to-a-usb-power-source

器件型号:TPS2513
主题中讨论的其他器件: TPS2546

您好!

我计划使用 USB 充电器来协商充电电流。

唯一的问题是 TPS2513在大约150uA 时的电源电流可比较高。

出于效率的原因、我宁愿使用几 uA (是的、我知道在5V 时、150uA 仅为几毫瓦、但...)

以下是我的问题:

1.当 DP 和 DM 连接到要充电的器件时、移除2513的输入电源会发生什么情况?

如果2513能够承受这种情况、我们可以在识别汲取的特定充电电流时开启。

2.是否可能有与2513类似但功耗却低得多的器件?

此致

滤网

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rainer、

    感谢您在 E2E 上在此提出问题。

    1.便携式设备会将其视为断开连接、并停止从 VBUS 拉电流。 然后、它将通过 D+线路重新发送检测信号、以查看另一端是否有 BC1.2充电设备、并且由于 TPS2513现在已关闭、因此不会向便携式设备发送任何信号。 然后、便携式器件确定另一端有一个 SDP 器件、仅灌入500mA 的电流、而 DCP 端口能够承受的电流为1.5A。

    2.对于类似的器件、您可以使用 TPS2546系列器件。 它的功耗更高(约250uA)、但如果没有器件连接到它、则可以将它置于低功耗状态。 它还具有内部电源路径。 该器件还可以处理数据、并广播所有三种 BC1.2充电模式(DCP、CDP、SDP)

    如果这有助于回答您的问题、请单击此选项可解决我的问题