This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI102:DS80PCI102

Guru**** 2530660 points
Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI800, DS80PCI402, DS80PCI102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/711390/ds80pci102-ds80pci102

器件型号:DS80PCI102
主题中讨论的其他器件:DS80PCI800DS80PCI402

您好!

我将使用以下提到的 PCIe 信号转接驱动器

DS80PCI102、 DS80PCI402和 DS80PCI800。

我需要帮助来了解如何通过引脚"SD_TH"设计"信号检测阈值电平"。

此致、

瑞典  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 PCIe 应用、默认的 SD_TH 设置适用于几乎所有 条件。

    无需更改此控制设置。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Lee。

    此致、

    瑞典