This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0340:FPGA 视频组帧

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/688300/lmh0340-fpga-video-framing

器件型号:LMH0340

您好!

我在图片下方的一个旧线程中找到。 我的客户有相同的请求。 它们仅设计由 LMH0340输出的 SDI 串行器。 它必须与屏幕解串器兼容。

我的客户想知道 LVDS 数据是什么样子的、以便他们可以对 FPGA 进行编程。 我从该主题中学到、它需要 FPGA 视频组帧。 如何进行 FPGA 视频组帧? 最好有一个示例代码。 或者、您可以告诉您如何设计 LVDS 数据。

谢谢!

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    您是指并行 LVDS 数据还是串行 SDI 数据?

    并行 LVDS 数据采用 FPGA DDR 格式、并且有适用于 FPGA 的示例代码:www.ti.com/.../broadcast_video_serdes_ip。 有关编码细节的更多详细信息、我们建议您咨询 FPGA 供应商。

    关于串行器(LMH0340)输出和解串器输入之间的串行 SDI 数据、该数据是标准 SDI 格式。 因此、如果您有一个解串器可以接受 SDI 数据的屏幕、这对于工作接口来说就足够了。

    谢谢、

    Michael