This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046I:与 TPS2552连接

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046I, TPS2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/688070/tusb2046i-connection-with-tps2552

器件型号:TUSB2046I
主题中讨论的其他器件: TPS2552

你好。
TUSB2046I 由3.35V 驱动。
TPS2552由5V 驱动。

下图中这些器件的连接是否正确?

e2e.ti.com/.../TUSB2046I_2D00_TPS2552.pdf

由于 TPS2552的故障输出为漏极开路、因此 OVRCUR 输入上拉3.3V。

由于 PWRON 输出为推挽式、因此 PWRON 输出未上拉。
TPS2552 EN 输入的条件如下所述


第6页
"7.3建议运行条件"
 VEN 使能电压   0V 至6.5V
  EN  上的 VIH 高电平输入电压最小值为1.1V
  EN  MAX 0.66V 上的 VIL 低电平输入电压

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    骰子

    方框图看起来正常、您可以将上拉电阻器 ON /FAULT 信号从15K 更改为10K。

    谢谢

    David