This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB215:TUSB215在从侧是否支持 BC1.2?

Guru**** 2524860 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB215, BQ24250, BQ24253, BQ24251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/685426/tusb215-does-tusb215-support-bc1-2-in-slave-side

器件型号:TUSB215
主题中讨论的其他器件: BQ24250BQ24253BQ24251

大家好、

我对 TUSB215 BC1.2协议有疑问。

我的客户希望将 TUSB215与 电池充电器 TPS24250搭配使用、这种充电器在从侧不支持 BC1.2。

TUSB215系列是否支持上述功能?

我的理解是"否"、因为 TUSB 215用作 CDP 控制器。

如果您知道任何支持带电池充电器的 BC1.2的器件(TPS24250不支持 BC1.2)、您能告诉我吗?

谢谢、

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找不到 TPS24250、您说的是 BQ24250吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 BC1.2位于从器件侧时、TUSB215不支持它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BQ24250支持 BQ 1.2。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    BQ24250不支持 D+/D-、但 BQ24251和 BQ24253支持 D+/D-。

    我应该问 BQ 团队 BQ24250是否可以支持 BC1.2。

    此致、

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您应该咨询 BQ 团队。