This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C187:询问 DS90C187LFX 引脚18B 设置

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C187

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/710667/ds90c187-asking-for-the-ds90c187lfx-pin-18b-setting

器件型号:DS90C187


大家好、
客户使用 TI DS90C187LFX (数字 RGB 转 LVDS)。
客户将引脚18B 设置为高电平(18位)。 显示异常。 应为16灰度。


是否有任何关于异常情况的建议?

这是正常和异常显示。

异常

正常


期待您的反馈。

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH、

    我们需要提供更多详细信息以了解您的问题。 C187已在 ww 的许多客户中使用。

    1.有多少电路板存在此问题?

    2.如何使用 C187?

    3.pl的检查 d/s page12-page17、电池板的处理器、C187和 TCON 之间的映射 是否正确对齐?

    ///////////////////////////////////////////////////////////

    存在不同的颜色映射选项。 检查解串器/TCON 器件的颜色映射
    用于确保应用程序的兼容映射。 DS90C187支持的三种工作模式
    支持24bpp 或18bpp 色深的单像素和双像素应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。
    我们从前端 RK 芯片发现了一些颜色格式问题,可能是因为它引起了异常现象。我们首先解决这个问题,TKS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。
    我们发现前端 RK 芯片出现了一些颜色格式问题,可能是因为它引起了异常现象。
    首先、我们将解决它、TKS。