This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS442:ESD 保护

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/687951/tmds442-esd-protection

器件型号:TMDS442

您好!

您能帮我、    TMDS442的内置 ESD 保护是否足够、或者您是否建议添加一些额外的 ESD 保护芯片?

如果需要额外的芯片、那么您能否解释原因并建议您推荐哪种芯片?

此致、
Szymon Cierniewski

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将仔细研究您的问题、并将向您回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您在 TMDS442的同时使用一个额外的 ESD 保护芯片。 TMDS442 ESD 保护仅支持高达6kV 的电压、大多数客户希望其产品具有8KV 的 ESD 保护。