This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRSF3222E:它是否具有与 TRSF3232E 相同的功能?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TRSF3232E, TRSF3222E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/711593/trsf3222e-does-it-have-the-same-functionality-as-trsf3232e

器件型号:TRSF3222E
主题中讨论的其他器件:TRSF3232E

大家好、

我的客户正在评估我们的 TRSF3232E、他们需要20引脚和16引脚版本。

由于 TRSF3232E 是16引脚器件、因此我建议将 TRSF3222E 用于20引脚器件。

我注意到 TRSF3232E 没有的使能和关断引脚。 除此之外、这两款器件的 BOM 到 BOM 兼容吗?

功能是否有差异?

谢谢!

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roy、

    这些器件旨在实现相似功能、因此唯一显著的区别是具有较高引脚数的器件中存在使能和断电信号。 如有任何疑问、请告知我们。

    最大