This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6526:是否可以将 LMH6526设置为并联输出、以实现600mA 的输出电流

Guru**** 2767105 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6526

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/711250/lmh6526-may-i-set-lmh6526-in-parallel-output-for-600ma-iout

器件型号:LMH6526

尊敬的 TI 专家:  

我将 使用 LU0976M200作为 激光二极管、这需要350mA 的工作电流和976nm 的波长。

我是否可以将 LMH6526并行输出用作激光驱动器?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Derek:

    是的、启用所有输入通道和一个输出通道。 数据表的"通道使能输入"和"输出"部分介绍了使能和输出电流限制的相应详细信息。

    此致、

    肖恩