This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:电源旁路电容器

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/711319/lmh1983-power-supply-bypass-capacitors

器件型号:LMH1983

LMH1983数据表的电源连接图位于 P.43。

然而、VDD_PLLx 和 VDD_CLKoutx 的旁路电容器值与 EVM 原理图值不同。

EVM VDD_PLLx 引脚和 VDD_CLKX 具有1uF 和0.01uF 电容器。 数据表中的值为10uF 和0.1uF。

建议使用哪种连接?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更喜欢10uF 和0.1uF、因为它应该能够更好地滤除较低频率的电源噪声。  由于 EVM 采用实验室电源、因此滤波值不太激进。

    Alan