This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:插入 USB 笔驱动器时检测失败

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340, TUSB7320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/706394/tusb7320-detection-failed-when-plug-in-usb-pen-drive

器件型号:TUSB7320
主题中讨论的其他器件:TUSB7340

 您好、先生、  

您能就我的客户所面临的以下问题提供建议

  1. 如果在通电之前插入了画笔驱动器、然后再为 Linux 通电、则有时操作系统中不会检测到画笔驱动器。 我们需要热插拔画笔驱动器、以便检测到它。

  2. 使用带 Passmark USB 3.0测试插头的 Passmark Bur-in Test Pro 运行 USB 应力测试时、间歇性失败、USB 传输速率不如标准 USB3.0端口好。


开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    开尔文、

    不建议在新设计中使用此器件。 因此,支助有限。 但是、以下主题可能会有所帮助。

    e2e.ti.com/.../649345

    对于第二个问题、您能否提供测试程序以便我确切了解您如何运行测试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Gerasimos

    这是显示的误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于您的第一个问题、您是否能够看到显示哪些设备的报告、以及是否显示了该设备?

    对于逾越节故障、您能否告诉我这些错误到底是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerasimos

    客户已以 attached.e2e.ti.com/.../USB3.0-Stress-Test.zip 的身份共享测试报告

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    开尔文、

    如下面的主题所述、Linux 社区了解 TUSB7340和 TUSB7320勘误表、并且某些内核可能仍有一些问题。 我们不确定是否在 Linux 中实现了所有权变措施。 请咨询 Linux 社区以获得进一步的帮助。

    e2e.ti.com/.../1790183


    最棒的
    Gerasimos