This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS442:我知道芯片的环境条件吗?

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/688149/tmds442-can-i-know-the-environmental-conditions-of-the-chip

器件型号:TMDS442

能不能有人告诉我 TMDS442芯片的工作温度、湿度和热耗散。 建议的范围是什么?

谢谢、此致、

Prasad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMDS442环境工作温度范围为0至70摄氏度。在该温度范围内、湿度无关紧要。 数据表指定最大功率损耗为1344mW。