This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:引脚搭接模式下的地址引脚(A1)

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/687819/tmds181-address-pin-a1-at-pin-strapping-mode

器件型号:TMDS181

大家好、

请允许我向您询问有关 TMDS181 A1 I2C 地址引脚的信息。

客户将在引脚搭接模式下使用 TMDS181、但他们还想准备 I2C 访问以进行调试。

他们的问题是:"如果在引脚束带模式下拉高或低、会发生什么情况? 它是否会产生副作用?"

有一个说明可在引脚搭接模式下使 A1保持悬空。

此致、

Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kawai、

    即使 I2C_EN 为低电平(引脚搭接模式)、A1仍会影响地址。 只有具有引脚对等效的特性才由引脚搭接模式中的引脚控制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malik、

    感谢您的支持。

    我知道 A1设置会影响 I2C 从器件地址。

    我们需要知道的是、如果器件在"引脚搭接模式"下使用并且 A1设置为高电平或低电平(非悬空)、是否会出现器件在电气特性之外运行异常的情况?

    是否可以在 A1设置为高电平或低电平的引脚搭接模式下使用该器件?

    此致、
    Kawai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kawai、

    是的、在引脚搭接模式下、A1可被拉高或拉低。 在引脚搭接模式下、当 A1为高电平或低电平时、我们不会出现任何异常行为。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malik、

    感谢您的回答。

    此致、
    Kawai