This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:询问 SPI 闪存距离建议

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/688060/tps65982-asking-for-the-spi-flash-distance-recommendation

器件型号:TPS65982

大家好、

客户希望设计 PD 控制器、并且希望知道可以将闪存放置多远? 1英寸还是3英寸?

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    这在很大程度上取决于布线长度和厚度。 我们建议将 SPI 闪存放在靠近 PD 控制器的位置。 但是、如果 PCB 布局能够保持信号完整性、则可以延长距离。 我建议1英寸距离。

    如果这回答了您的问题、请选择 "这已解决我的问题"

    谢谢、

    Eric