This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:TPS2549-Q1提供的充电语音8

Guru**** 2602805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/687828/tps2549-q1-charging-phone8-by-tps2549-q1

器件型号:TPS2549-Q1

你(们)好

我收到了客户关于 TPS2549-Q1的问题。
此器件能否为 iphone8充电?

此致、
Yokoa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yokoa、

    很抱歉、我们没有 iPhone 8可供测试。 但我们测试了 iphone X、TPS2549-Q1可以以1.3A 的电流为 iPhone X 充电。

    TPS249-Q1支持符合 USB 电池充电规范1.2的 CDP 模式和自动 DCP 模式选择(短路模式;2.7V 分压器3模式和1.2V 模式)。 因此、只要符合 BC1.2 CDP 和 DCP 标准、我们的器件就应该支持所有 Apple 便携式器件。

    此致、
    Bob