This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75451B:SN75451B 或 SN55451B 所需的扩展温度范围

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75451B, SN55451B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/688103/sn75451b-extended-temperature-range-required-for-sn75451b-or-sn55451b

器件型号:SN75451B
主题中讨论的其他器件: SN55451B

您好!

我正在寻找 SN75451B 或 SN55451B 的扩展温度范围版本。 还有其他建议吗?

首选直接替换。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yourboss25、您好!

    SN55451B 的温度范围已经介于-55C 至125C 之间。 到目前为止、我们没有任何扩展温度器件。 出于好奇、您正在寻找什么温度范围?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius