This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:KSZ8567温度问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/688019/dp83867cs-ksz8567-temperature-problem

器件型号:DP83867CS

大家好、  

在我们的设计中、我们有 DP83867CS 千兆位以太网 PHY 和 Microchip 的 KSZ8567产品。 我的问题是 DP83867工作正常、但 KSZ8567变得很热。 比如90摄氏度。 原理图如下所示。 对于应用、我们有5个 IP 摄像机、它们与 KSZ8567相连。   

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您需要就潜在的热处理问题与交换机供应商联系。

    此致、
    GET