This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR400:DS25BR400每个通道的最大数据速率是多少?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/686796/ds25br400-what-s-the-maximum-data-rate-for-each-channel-of-ds25br400

器件型号:DS25BR400

您好、骗子、

DS25BR400是一款四路250Mbps–2.5Gbps CML 收发 器、我想知道这是否意味着每通道的最大数据速率为2.5Gbps、总数据速率可高达10Gbps。 客户希望使用四个 IA 和四个 IB 作为输入端口(8个 CML 发送端口与 FPGA 连接)、这是否可行? 如果工作正常、 则每个通道的最大数据速率是多少?

提前感谢您的帮助。

此致、

Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    每通道的最大数据速率为2.5Gbps。

    如果 FPGA 具备该功能、则可以通过 DS25BR400获取这4个2.5Gbps 数据流、并有效地将信号多路复用为10Gbps 信号。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢你的帮助。

    此器件是否支持所有 IA 端口和 IB 端口连接到同一 FPGA? 客户希望使用 DS25BR400发送的数据、但不需要接收数据。

    大致原理图如下

    此致、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ricardo、

    是的、这可以通过谨慎的路由来实现、从而使器件成为单向器件。

    谢谢、

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    在这种情况下 、每个通道的最大数据速率是多少? 是1.25Gbps 吗? 因此、总数据速率仍为10Gbps (1.25Gbps * 8)。

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    DS25BR400每个通道的最大数据速率始终为2.5Gbps。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    好的。 感谢你的帮助。

    此致、

    Rcardo