This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK110:不同的 GND 连接

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/708688/tlk110-different-gnd-connection

器件型号:TLK110

大家好、

我们将查看 TLK1XX 设计和布局指南文件、对于 MDI 连接、左 GND 和右 GND 直接连接、请参阅以下捕获:

但在图4中、这2个 GND 通过电容器隔离、这2个 GND 是否存在任何问题? 您能帮我们找出根本原因吗? 谢谢、哪一个是常用的。

BR。

维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Wiky:

    通常将 RJ45机箱接地与系统接地隔离、以消除接地回路、同时确保安全。
    但最终的实施由客户决定。 我们主要看到与4700pf 电容器和并联1M 欧姆放气电阻器一起使用的隔离。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    感谢您的回复。

    同意您通常使用电容隔离来确保安全。 但我仍然很好奇、为什么 MDI 不需要电容进行隔离、您能分享更多知识吗? 谢谢。

    BR。

    维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Wiky:

    对于10BASE-T 和100BASE-TX PHY (例如 TLK110)、使用 CAT5电缆。 它们是非屏蔽的、并且只有数据线。
    由于您有一个变压器、因此接口是隔离式的。 在这种情况下、RJ45可以连接到系统接地、因为一个 PHY 之间不可能共享接地。 不过、如果您使用屏蔽电缆、RJ45外壳会短接至屏蔽层、如果系统接地未与 RJ45隔离、则可能会有接地环路。