This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV2411:PCLK 抖动要求

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: DS92LV2412, DS92LV2411
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/687041/ds92lv2411-pclk-jitter-requirement

器件型号:DS92LV2411
主题中讨论的其他器件:DS92LV2412

大家好、

我们的客户正在观察 DS92LV2412解串器的解锁情况。

串行器 DS92LV2411端是否有 PCLK 输入抖动要求或任何建议?

此致、

Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kawai-San、

    最后两次出现锁定问题、这与正确的电源滤波和布局有关。 您能否参考这些帖子并查看这是否有助于解决该问题?

    e2e.ti.com/.../681014
    e2e.ti.com/.../791688

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 I.K.-San:

    我知道 DS92LV24x1/24x2对噪声敏感、可能需要更好的电源滤波。 客户已检查电源噪声、但它低于数据表规格50mV。 在这种情况下、DS92LV2412不解锁的标准是什么?
    客户要求设计目标来区分设计是否良好。

    PCLK 抖动要求也是如此。 我曾遇到过这样一种情况:通过改进 PCLK 抖动解串器解锁功能、解锁功能消失了。 您能向我们建议 PCLK 抖动信息的标准或建议吗? 0.3 UI 是否足够好?

    此致、
    Kawai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kawai-San、

    让我们继续讨论这个主题: e2e.ti.com/.../2535432

    我还需要为您检查此信息、希望在本周结束前获得信息。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 I.K.-San:

    当然、让我们继续讨论另一个主题。

    此致、
    Kawai