This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:DS110DF111

Guru**** 2543800 points
Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/711183/ds110df111-ds110df111

器件型号:DS110DF111

查找   有关 DS110DF111 REFCLK_IN 输入参数的信息

电容是多少?  电阻是多少? 是否有可用的等效电路?

我们非常感谢您提供任何信息。

Andrzej Hadas

AZ-COM 公司

925-254-5400

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrzej、

    该引脚的输入阻抗为高阻抗、预计大于50K 欧姆。

    该引脚的输入电容< 1pF 至 GND。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回答。
    Andrzej