This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S009:TPS4S009的 IOFF 特性查询

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/704744/tpd4s009-ioff-feature-enquiry-for-tps4s009

器件型号:TPD4S009

你(们)好

我对数据表"说明"部分下提到的 Ioff 功能有一些问题。

    1. VCC 如何为 TPS4S009启用 Ioff 功能、您能否详细介绍更具体的 Ioff 功能?
    1. “VCC 引脚允许所有内部电路节点在启动期间处于已知电位”。 由于我们根本无法访问/测量内部节点、用户有什么好处?
    1. 如果 VCC 存在电压瞬变、则连接 VCC 引脚时 IC 是否有助于钳制它?

谢谢。

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    "Ioff"特性只是指在没有 VCC 时 I/O 引脚的泄漏。
    优点是偏置到该电平后、偏斜二极管将在 VCC 之后击穿。 它还会降低 I/O 引脚的电容
    是的、如果存在 VCC、器件将钳位、但在 VCC 之后、器件才会钳位(如果 VCC 处于安全工作范围内)。
    此致、
    Cameron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cameron、

    当 VCC 引脚提供+5V 电压时、如果瞬态电压> 5V、二极管钳位开始。 如果 VCC 引脚接地、二极管钳位何时/将开始工作、该怎么办?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    该器件将在击穿电压9V 时开始钳位。