This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:DS280DF 810模块 CAN#39;t OPEN 的 IBIS

Guru**** 2550910 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/687695/ds280df810-ibis-of-ds280df-810-module-can-t-open

器件型号:DS280DF810

大家好、

我的客户正在使用 Sig XP 打开 DS280DF810 IBIS 模块。

但出现如下错误:

是因为软件兼容性?

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lacey:

    我不知道为什么这是一个错误。  所有这些文件都应与 retimer_28G.IBS 文件位于同一目录中。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    因此 IBIS 模块可以在 Sig XP 软件中打开。

    Lacey

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stacy、

    我不确定 Sig XP 软件工具是否能够运行此模型。  该模型专为利用 AMI 建模扩展的 ADS 等工具而开发。

    此致、

    Lee