This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:28.050Gbps 数据速率的设置

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/687658/ds280df810-setting-for-28-050gbps-data-rate

器件型号:DS280DF810

您好!

我们正在考虑  将 DS280DF810用于 QSFP28。 数据速率为28.050Gpbs。 但是、我们无法找到通用/标准数据速率的寄存器设置。 请提供28.050Gbps 设置吗?

请提供 SNLU182 25G/28G 重定时器编程人员指南吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    DS280DF810应能够锁定28.05Gbps 的信号、因为该信号处于支持的锁定范围(20.2Gbps 至28.4Gbps)内。 要将器件配置为此定制速率锁定、您需要对器件进行编程以锁定为此速率。

    DS280DF810编程指南位于 MySecureSW 中、与完整数据表位于相同的位置。 请在 TI.com DS280DF810产品页面上的"特别说明"部分申请访问权限。

    谢谢、

    Michael