This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:DMX RDM 分离器

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: NA555, ISO3082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/704716/iso3082-dmx-rdm-splitter

器件型号:ISO3082
主题中讨论的其他器件:NA555

你好、Dan

早上好

我回来为我的 DMX RDM 分离器服务

我已经很难制作原型了

有一些东西没有运行

我第二次需要您的帮助、因为我不知道有什么好问题

所附的最终原理图

它仅在 C26 470nf 不存在时运行

当我使用 RDM 控制台时、LED 项目发现完成、我可以更改或读取一些参数

原因

我认为 FRG 不好  

请帮帮我

此致

philippee2e.ti.com/.../SPLITTER-DMX-RDM-_2D00_-TOP-_2D00_-1.pdfe2e.ti.com/.../SPLITTER-DMX-RDM-_2D00_-BOTTOM.pdf

e2e.ti.com/.../SPLITTER-3-x-ISO3082.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phillipe、

    感谢您对此采取后续行动! 很高兴再次收到您的来信。 抱歉您的原型无法按预期工作。

    您能为我澄清几点吗?

    1. 未安装 C26时、电路板是否具有完整功能? (通信两种方式都可以正常工作?)
    2. FRG 是什么意思?

    谢谢、此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Dan
    很高兴能在这里找到您
    是当 C26被移除时、一切正常
    我可以通过 RDM 控制台/从 RDM 控制台发送和接收数据
    FRG 或 Frq、如果* Frq 是 IC15 NA555的 R17/C26计算得出的 ic15频率输出

    当我查找您发送给我的 TI 应用手册时、它表明我可以创建菊花链
    我构建了两个 PCB 来测试此模式、但不运行
    每个 PCB 均正常运行

    如果您有 Skype、我最好与您交流

    我解决这个问题非常重要

    希望大家清楚明白我说的话,我的英语有点老了

    此致
    Philippe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以供您参考
    DMX 驱动器将数据发送到主器件 IC11上的第一个分离器、第一个 RGBW LED 产品连接到 SLAVE2 ic10、SLAVE1 ic9连接到主器件 IC11上的第二个分离器、并继续如此
    这种需求的原因
    因为分离器之间的电缆长度可能很长、我不会丢失数据、所以它就像中继器

    希望这对您来说是可以的
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    我更深入地回顾了您的原理图。 我有几个后续问题:

    1. 您原理图左侧的 IC8用途是什么?
    2. IC12和周围组件的用途是什么? 它看起来只是用于驱动状态 LED。  

    关于您的布局、我也有一些问题。 为了实现电隔离、器件左侧和右侧的隔离边界中不能存在任何布线或元件。 有关这方面的更多信息、请参阅 ISO3082数据表中的布局指南、并参阅 数字隔离器设计指南。  

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../CdC4ch-DMX-RDM-_2D00_-REV-G-01072018-_2D00_-BOTTOM.pdfe2e.ti.com/.../CdC4ch-DMX-RDM-_2D00_-REV-G-01072018-_2D00_-TOP.PDFhellodan

    早上好

    感谢我们的帮助

    IC8是通过" RX/RX EN/TX EN/TX"连接到 Cypress 处理器 IC 的 IC

    正如我告诉过您的、该部件运行正常

    对于 DMX 状态 LED、IC12就像您说的那样

    如果电路板上的分离器组件不存在、我保留 R26/R27/DDKKK3、并插入跳线1和2、像这样、DMX 信号直接在 IC8上传输

    完成了一些测试

    当我在其运行的分离器上连接2个 DMX RGBW LED 板时、RDM 控制台在 RGBW 板上读取和写入数据、但仅当 C26不存在时

    我不明白的是 NA555没有 C26的运行模式、这是很奇怪的

    您的另一个问题是电源电压

    DC1完全分离直流电源、因此 VCC 和 GND 以及 VCC DMX 和 GND DMX、如网络标签

    这就是我今天可以说的

    我不明白为什么它不运行

    我认为 IC15存在频率问题、因为应用手册不是针对 DMX 信号构建的

    如果你需要一部小电影,我可以做

    已连接最终 DMX RDM 板的 PDF 3D

    此致 Dan、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phillipe、

    您能否尝试以下操作:

    1. 在安装了 C26的情况下、在尝试通信时探测"EN"和"R MASTER"。  
    2. 在 C26取消填充的情况下、在尝试通信时探测"EN"和"R MASTER"。  

    我们可以查看示波器波形、并确定单稳配置的 NA555计时器振荡器是否按预期工作。  

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Phillipe、

    我几天内没有听到您的声音。 您是否能够确定您的设计不起作用的原因?

    此致、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Dan
    早上好
    我忙于其他项目、没有时间处理分离器
    我迫切需要解决这个问题
    但愿很快
    如果您有 Skype 联系人、最好与您聊天
    此致
    Philippe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Philippe、

    您是否能够按照 Dan 的建议获取示波器波形?

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Philippe、

    我们一段时间没有收到您的消息。 我们将关闭该线程。 如果您需要进一步的帮助、请制作新的主题帖。 谢谢!

    尊敬的、
    卢卡斯