This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS460:HD3SS460 HD3SS6126

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460, HD3SS6126
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/687916/hd3ss460-hd3ss460-hd3ss6126

器件型号:HD3SS460
主题中讨论的其他器件: HD3SS6126

尊敬的 TI Sirs

在  制造 PC 之前、我想仿真 PCB 布局、它还包含 HD3SS460和 HD3SS6126 TI 的组件。  问题是我可以找到任何仿真模型(IBIS、HSPICE...)  组件的性能。 您在哪里可以找到 TI 可能拥有的模型、您有什么信息吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们尚未为这些器件创建这些模型。 我们只有这些器件的 S 参数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它们都是简单的多路复用器开关、没有均衡器或任何其他电路、可以将其视为从点 A 连接到点 b 的迹线、因此显示迹线丢失的 s 参数就足够了、无需使用 ibis AMI 模式。