This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:搜索可控制 LED 调光的 IO 扩展器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9535, TCA6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/687801/tca9535-searching-for-io-expander-which-can-control-led-dimming

器件型号:TCA9535
主题中讨论的其他器件: TCA6507

大家好、

请建议使用 可控制 LED 调光的 IO 扩展器

竞争对手是 MAX7313、它包含一个内部振荡器、用于为 LED 强度控制生成 PWM 时序。

我推广 TCA9535、但它无法满足此要求。 请帮助建议合适的解决方案。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我们没有任何直接交叉的东西。  我们拥有的唯一采用 PWM 控制进行专门设计的器件是 TCA6507。  它不像 MAX7313那样具有16个 IO、但它具有7个 IO。  如果您有疑问、请告诉我。  

    -弗朗西斯·胡德