This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:以太网论坛指南

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/710710/dp83822i-ethernet-forum-guidelines

器件型号:DP83822I

感谢您提供参考设计文档... 实际上我需要一个针对 RMII 的参考设计 任何人能否为我提供 RMII...的参考设计? 集成将是微控制器和以太网 PHY IC ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sandesh、

    我正在研究我们可能能够提供的使用 RMII 的其他设计。 我将在美国时间星期一7月23日结束前向您作出答复。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    谢谢。。。 是的、期待参考。。。

    :-)

    此致

    Sandesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sandesh、

    我们没有用于连接微控制器的确切 RMII 参考设计。

    符合您要求的最接近的参考设计是 LED 照明设计。 www.ti.com/.../TIDA-01463

    这可以通过将 RX_DV 引脚绑定到 RMII 主模式的模式3和 RMII 从模式的模式4来改变用途。

    在 RMII 主控模式下、RX_D3引脚成为50MHz 基准、应路由至微控制器以供参考。

    在 RMII 受控模式下、DP83822需要向 XI 引脚提供50MHz 基准输入。

    此致、