This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS75176B:推荐的备选器件

Guru**** 2924830 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75176B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/687338/ds75176b-recommended-alternative-parts

器件型号:DS75176B

您好!

多年来、我们使用 DS75176B 作为主器件、使用 SN75176B 作为从器件。 对我们来说,这是唯一稳定的工作解决方案。 DS75176B 已停产、而 SN65176BD 是推荐的替代器件、我们担心 SN65176BD 可能会导致器件出现故障。
SN75176B、DS75176B 和 SN65176BD 之间的区别到底是什么?

提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christoph、

    您是否有更多信息说明您如何将主端的 DS*版本和从端的 SN*版本作为唯一有效的解决方案? 在主设备端使用 SN*版本时,您看到了哪些问题? 虽然这些器件是独立设计的、但其电气性能非常相似。 通过查看每组规格、我预计在将一组规格换为另一组规格时不会产生很多差异。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不想公开共享这些信息。
    还有其他通信方式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我可以使用与您的"myTI"帐户关联的地址向您发送电子邮件吗?

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这很好