This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2S300:导通电阻和浪涌性能

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2S300, ESD204, TVS0500, ESDS314

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/711240/tpd2s300-on-resistor-and-surge-performance

器件型号:TPD2S300
主题中讨论的其他器件: ESD204TVS0500ESDS314

TPD2S300:

  1. 由于我们的规格仅显示8.7V 和2.7V VM 导通电阻,因此客户希望知道3.45V VM 的导通电阻;
  2. 浪涌性能如何? 如果 TPD2S300无法处理浪涌、TI 是否有任何与 TPD2S300类似但具有浪涌支持的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    1、3.3V VM 的 Rdson 与2.7Vm 类似、在 VM = 2.7V 时、Vcc 为1.5V 时、小于0.5欧姆、接近1.0V。 如果 Vcc 增加到1.5V 以上、Rdson 开始上升、并且在 Vcc=2.4V 时达到6.8欧姆的峰值、然后开始缓慢下降。

    2.如保护团队在电子邮件中共享的那样,需要浪涌要求来提供建议。  对于6A 浪涌、您可以考虑使用 ESD204 (www.ti.com/product/ESD204)。 如果需要更高的浪涌、请告知我们有 TVS0500和 ESDS314。 TPD2S300未针对 IEC 定义的浪涌保护要求进行设计。

    此致、

    格豪斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、

    TPD2S300的导通电阻器只有2种工作模式。 放置2.7V–4.5V 和8.7V–22V 3.45VM 将与2.7V 相同。
    2. TPD2S300内没有专用的浪涌保护、产品系列中没有类似的器件。 您的客户可以 将 www.ti.com/.../tvs0500与 TPD2S300配合使用以实现浪涌、IEC 和对 VBUS 的短路。

    此致、
    卡盘