This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:TUSB7320 /所需的存储器空间

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/686894/tusb7320-tusb7320-required-memory-space

器件型号:TUSB7320

您好!

请让我询问 基地址寄存器0和 基地址寄存器2中描述的所需存储器空间。  基址寄存器0为64KB、但 基址寄存器2需要8MB。 我认为8MB 太大、因此应该是8kB。 我的理解是否正确?

我发现一些用户64KB 和8KB 作为下面的线程。

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表中的值是地址空间的2^16 = 65536 (64KB)和地址空间的2^19 =524288 (5MB)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我认为 2^19 =524288是0.5Mb、而不是5Mb。 数据表中的值也是8MB、而不是5MB。 请再次确认。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不正确数据表不正确下面列出了正确的表23。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我有点困惑。 请告诉我  、哪一个是基址寄存器2的正确答案。 您所连接的表4-5仍然不正确、12位应为4096B (2^12=4096)、而不是1MB。

    此致、
    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们再次查看了数据表、这里是校正

    表19

    正确的表23如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持。 我了解寄存器2。 但是、请告诉我、为什么您没有参考有关寄存器0的最新数据表? 您是不是说最新数据表中的表19不正确?

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、数据表中的表19不正确。 我发布的上述寄存器0表是正确的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    好的,我明白了。 然后、您会修改这些不正确的信息吗?

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我们正在努力更正数据表。