This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:此解决方案是否适合 PCIe Gen3 *4?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI810, DS80PCI402, DS125BR401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/708086/ds80pci402-is-this-solution-good-for-pcie-gen3-4

器件型号:DS80PCI402
主题中讨论的其他部件:DS80PCI810DS125BR401A

您好、Sirs、

请问这是 PCIe Gen3 *4信号调节器的理想选择吗?

此输入 EQ 是线性模式还是限制模式?

输出 DE 是否会影响 PCIe 链路培训?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    DS80PCI402被设计成具有线性 CTLE 和输出驱动器特性。  总体而言、数据路径允许模拟链路训练信息从输入传递到输出。  在大多数情况下、这允许链路训练通过器件进行。  如果将器件放置在离 PCIe 传输器太近的位置、则信号会出现一些失真、从而难以预测链路训练结果。  对于 PCIe 发送器在中继器的8dB 范围内的情况、我建议使用 DS80PCI810等较新的器件、该器件可以处理大幅值信号而不失真。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    感谢您的反馈!

    由于我需要 PCIe x4 (4 Tx + 4 Rx)

    还有其他解决方案,如 DS80PCI402不同方向的解决方案。

    看起来 DS80PCI810是单向的、 适合纯 Tx 或纯 Rx。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PCIe3 x4通道解决方案有两种选择。 我建议使用 DS125BR401A 并使用 A 侧输入与最近的 PCIe 系统 Tx 连接。 A 侧通道为这种类型的转接驱动器放置提供了更好的线性度。

    此致、
    Lee