This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83630:DP83630是否可以为其设置固定 MAC?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/711169/dp83630-dp83630-can-you-set-fixed-mac-to-it

器件型号:DP83630

DP83630是否可以为其设置固定 MAC?

遇到网络风暴时、我们曾使用软件判断网络数据、然后过滤 MAC。 现在、我们要按 PHY 过滤 MAC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、

    MAC 地址是与 PHY 一起使用的 MAC 的属性。 DP83860能够使用固定的 MAC 地址、但仅适用于 PHY 控制帧。 这在正常通信中不使用。 在正常通信中、将使用 MAC 中编码的地址(UP/UC/FPGA)。

    此致、
    Aniruddha