This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS442:可用分辨率和色深

Guru**** 2629085 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/687114/tmds442-available-resolutions-and-color-depth

器件型号:TMDS442

您好!

我有两个问题:

1)文档状态"支持高达12位色深的480i/p、720i/p 和1080i/p 分辨率的2.25Gbps 信号传输速率"-因此芯片无法处理每像素24位的 RGB?

2) 2)如果显示屏的 EDID (接收端)包含~3Gbps 的1080p60 24bpp (RGB)、该怎么办?  TMDS442是否会将其从 EDID 中删除以仅保留支持的分辨率?
如果不是、当源计算机选择这种太大的分辨率时、结果会是什么? 黑屏? 是否有任何方法可以防止这种情况发生。

感谢你的帮助!

此致、
Szymon Cierniewski

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们正在调查您的问题、并将尽快返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设备不关心您通过设备发送的分辨率。 TMDS442可支持1080p60 24-bpp (RGB)分辨率。